This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294502:UL2595的参考设计

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ294502, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759356/bq294502-the-reference-design-for-ul2595

器件型号:BQ294502
主题中讨论的其他器件: BQ77905

大家好、团队、

我的客户希望使用 BQ294502实现2~3节电池保护。 是否需要通过 UL2595、我们对此有什么建议? 该参考设计或仅将电路用作 EVM 的情况如何? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE。 很快就会回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UL2595标准是涵盖电池、充电器和最终产品组合的系统要求。 BQ294502为电池单元提供过压保护、但这只是整个系统的一个考虑因素。 我不熟悉 UL2595的所有要求、但如果保护器件不仅需要过压保护、我们还提供更先进的保护器件。 (即欠压、过流、短路、过热、欠温、 开路等)

    EVM 原理图是其电路的良好参考设计。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 如果 我们 使用 BQ77905+BQ2945xx 进行 3芯 串联保护, 为 UL2595设计,   那么 EVM 原理图 应该  改进什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LUN:

    您的客户需要了解 UL2595规格的要求并设计其系统以满足这些要求。 除了 EVM 原理图之外、我无法说是否还需要任何东西。 BQ77905具有许多保护特性、但 UL2595是一种系统级规格、我不熟悉充电器产品或满足 UL2595标准的要求。

    此致、
    Matt