This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:MPS 功能的电阻器位置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760000/tps23751-resister-position-of-mps-function

器件型号:TPS23751

请告诉我连接 MPS 电阻器的位置(小于26.3kΩ Ω、与0.05μF Ω 并联)。

我想是初级侧、因为802.3at 标准如下所述;  

我认为另一个想法是在次级侧连接负载电阻器并持续10mA、这是不正确的吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    请参阅我们的适配器 OR-ing 应用手册(www.ti.com/.../slva306a.pdf)第3.6节中建议的电路。 齐纳二极管可防止假电阻器损坏检测和分类。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我提供的示例是否有效满足了您的设计需求? 请告诉我。 如果没有,我将乐意继续提供支持。 否则、请您单击绿色的"Resolved"按钮。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师