This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:最小输入接通和关断时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760725/ucc27282-minimum-input-turn-on-and-turn-off-time

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件: UCC27712

您好!

UCC27282是否有一个最小输入接通或关闭时间? 对于 UCC27712、最短导通时间为25ns、关断时间为35ns。 但是、我认为 UCC27282没有这个限制、我想确认。

我正在考虑使用这两个控制器中的一个、它具有工作频率为600kHz 的降压转换器。  

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的联系。

    您是否可以提供更多详细信息、例如客户、应用、拓扑和运行参数详细信息?

    UCC27282具有上升/下降时间、传播延迟和最小脉宽规格、如数据表所示。

    为了确保 在整个过程、电压和温度范围内提供良好的输出脉冲宽度、 我们要求客户在输入端至少放置20ns。

    在实验中、我们在输出上再现了甚至10ns 的脉冲。

    请告诉我们我们是否可以提供任何帮助。

    此致、

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ritesh、

    我在数据表中不小心错过了该参数。 这适用于工作频率为600kHz 的降压转换器。 这就是问题的答案!

    谢谢、
    Kyle