请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 大家好、
在客户生产中发现大约1%的故障率。
FA 之后、发现引脚3、6、7和其他一些引脚3、6、30短路。
因此、客户需要对其设计提出一些建议。
请您提供联系窗口、然后我可以通过电子邮件向您提供原理图和 FA 报告。
谢谢。
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在客户生产中发现大约1%的故障率。
FA 之后、发现引脚3、6、7和其他一些引脚3、6、30短路。
因此、客户需要对其设计提出一些建议。
请您提供联系窗口、然后我可以通过电子邮件向您提供原理图和 FA 报告。
谢谢。
Robin