This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:是否有比 UCC29002更新的电流共享器件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760404/ucc29002-is-there-any-newer-current-share-device-than-ucc29002

器件型号:UCC29002

 大家好、

 我的一位客户正在将 UCC29002用于其当前产品。 但 UCC290002有时无法正确共享电流。 它可能是由任何外部噪声引起的。

因此、他们正在寻找比 UCC29002更强大的电流共享器件来抵抗外部噪声。  

 是否有推荐的电流共享器件?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    任何电子控制器都会受到噪声拾取的干扰、电流共享控制器也不例外。
    UCC29002测量每个负载模块输出电流的微小变化、并使用该测得的电流对负载电流进行非常小的变化。
    这是负载电流共享的原理。
    在选择合适的组件并在 PCB 布局中小心谨慎的情况下、UCC29002可轻松实现满负载时5%的负载均分精度。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    客户将在交流/直流转换器模块的输出端使用 UCC29002。 LS 端子线从 PCB 引出、以连接其他交流/直流模块的其他 UCC29002。 是否应在 LS 端子导线上添加任何 R-C 滤波器以避免噪声影响?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、
    不建议在 LS 引脚上添加任何 RC 滤波。
    LS 信号表示具有最高负载电流的模块的负载信号。 所有其他模块被强制输出一个等于这个模块的电流。 如果在 LS 上添加任何滤波、则会对整个系统的环路动态产生不利影响。
    最好将 LS 信号路由到远离任何开关噪声源的位置。
    这样做应该足够简单、因为电源输出上的所有信号都是直流信号或极低频交流信号(希望如此)。
    布局和单点接地以及差分电流感应和使用低阻抗母线非常重要、因为几 mV 的电压差可能意味着负载电流发生显著变化。
    此致
    John