This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097-Q1:EN 引脚电压低于阈值时的输出电压上升

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760949/tps62097-q1-output-voltage-rise-when-en-pin-voltage-is-lower-than-threshold

器件型号:TPS62097-Q1

大家好、团队成员

我的汽车客户正在其汽车信息娱乐系统中使用 TPS6209733-Q1。  

他们发现、当 EN 引脚上的电压上升至大约0.2V、低于 EN 热分流器时、输出电压也会上升。 当 EN 电压重新降至1.8V 时、高于 EN 热分流器、输出电压将正确上升至3.3V。

当 EN 引脚大约为0.2V 时、您能否帮助检查输出电压将上升?

CH1:TPS6209733-Q1的输出

CH2: TPS6209733-Q1的 EN

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我认为这与 TPS62097-Q1的运行无关。 我认为、输出电压的增加与通过应用设计或测试设置中的任何寄生路径流入输出电容器的电流有关。
    通过查看您在上面发布的示波器图片、我认为时序和调节有问题。 CH2为100mV/div、因此我认为它看起来不会显示3.3V 输出电压的启动。 您可能需要对其进行仔细检查。
    如果您需要更多帮助、我需要更详细地解释您测量的信号。 您的测试设置的原理图也会有所帮助。

    此致、
    Juergen