This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:同步管通电后立即被分解。

Guru**** 2604985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760396/ucc28251-the-synchronous-tube-was-broken-down-as-soon-as-it-was-powered-on

器件型号:UCC28251

尊敬的 TI 工程师:

我是一名在校研究生、想使用 UCC28251 来制作全桥硬开关模块电源、请阅读芯片手册、问题是轻负载电感电流中断、同步整流器管仍然开路、 然后、整流器管中将出现反向电流、从而导致烧毁、贵公司如何在这方面考虑这一点?  

电源的同步整流器管在通电时损坏。

对不起、这是故障原因、如何解决?

Regars

哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    感谢您的提问、我已要求我的一位同事回答此问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    UCC28251采用 SR 管的闭环控制来减少启动期间的负电流、并具有预偏置输出电压。 建议使用次级侧控制来获得更好的预偏置启动波形和更小的负电流。 更多详细信息、请参阅第30页的第9.1.2.1节。

     

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    没有其他方法?
    VSENSE 引脚 I SET 的电压是 EA 引脚的1.1倍、该引脚使用预偏置启动功能、但射线管仍会烧毁。
    最好的雷加尔
    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、
    最简单的方法是在软启动前对输出电压进行放电或降低输出电容。 换言之、我建议在启动期间消除预偏置条件。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    您是否建议使用或不使用预偏置?
    Regars
    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、
    我建议在 UCC28251进入软启动之前对输出电容器上的预偏置电压进行放电。 如果输出电容器上没有预偏置电压、则可以自然地消除流经 SR 的巨大负电流的风险。
    另一个建议是通过引用中的 AP 来扩大输出电感
    www.ti.com/.../slaa477.pdf

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    您能给我提供您的联系信息吗、比如 QQ、Wechat 等、供我讨论吗?
    由于 UCC28251没有反向电流保护功能、我想知道它是否可被用作一个同步整流器模块电源。
    最好的雷加尔
    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    反向电流保护不是处理反向电流的理想方式。 这是因为在出现反向电流后、保护需要关闭 SR。 它会移除反向电流循环环路并导致 SR 的雪崩击穿、如果与反向电流相关的能量足够大、有时可能会损坏 SR。

    通过适当的设计、UCC28251解决方案即使在预偏置启动条件下也能够保持极小的瞬时反向电流。 考虑到 MOSFET 可能具有非常高的峰值电流、我怀疑您的 PSU 故障是否真正来自反向电流。 您能否捕获 SR 的电流、栅源极电压和漏源极电压来证明您的怀疑?   

    如果您有更多问题、可以将波形和问题发送到我的电子邮件地址 框 Frank-tang@ti.com

    此致、

    弗兰克