This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:不支持输入电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760604/tps61181a-input-voltage-not-supported

器件型号:TPS61181A

您好!

我遇到了 TPS61181A 的问题、在输入电压降至6V 以下时、照明输出变得不稳定并在驱动至5.5V 以下时完全关闭之前闪烁。 数据表指出、支持低至4.5V 的输入电压、因此我不确定正在发生什么情况。  

我已经连接了原理图、有什么问题吗? 如果有任何帮助,将不胜感激。

e2e.ti.com/.../TPS61181A_2D00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    在这种情况下,您触发了内部电流限制。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢你的答复。 当 VBAT = 5V 时、此设计的峰值电感器电流不应超过1A、远低于1.5A 的 MOSFET 最小电流限值。 还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我有两项建议供您参考、如下所示:
    1.将 R2减小到一个 samll 值,例如10R;
    2.断开 J4连接,我没有使用这种方法来更改连接到 ISET 引脚的电阻器,通常有些客户使用 GPIO 来驱动 MOSFET,以打开或短接 ISET 引脚和接地之间连接的电阻器。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    我发现了错误、这是我的编译中的错误! 我交换了 PCB 上的 R2和 R3 -现在一切都正常、它们处于正确的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    好消息、请帮助我点击"解决"按钮、非常感谢。

    此致
    肖恩