请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61181A 您好!
我遇到了 TPS61181A 的问题、在输入电压降至6V 以下时、照明输出变得不稳定并在驱动至5.5V 以下时完全关闭之前闪烁。 数据表指出、支持低至4.5V 的输入电压、因此我不确定正在发生什么情况。
我已经连接了原理图、有什么问题吗? 如果有任何帮助,将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.