This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:BACKDRIVE 问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760126/tps56628-backdrive-issue

器件型号:TPS56628

我在 电路板中使用 TPS56628DDA 稳压器部件。对于该稳压器、12v 作为输入电压和 EN 提供、并生成5V 输出。

当我从 USB type c 为电源轨提供5V 电压而不为稳压器输入提供电源时、它变为悬空、反向驱动在12v 电源轨中发生5.5V 的情况。

那么,如何避免电脑控制器的反向驱动?请给我一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。 此外、请上传您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jitheesh,
    解决方案是在稳压器输出和 USB Type C 之间添加一个二极管
    是的、如果您具有输出预偏置、HS MOS 寄生二极管将使输入电压达到5.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以解释电脑控制器中的反向驱动是如何发生的? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jitheesh,

    这是因为 HS MOS 的寄生二极管。 它将在<Vout. 的情况下执行