This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:启动锁存、带输入电压电流限制

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981EVM-674, TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760695/tps610981-startup-latch-up-with-vin-current-limit

器件型号:TPS610981

我具有以下(简单)设置:

- TPS610981EVM-674修订版 A 评估模块
- J4/Vmain 和 J8/GND 之间输出端的100欧姆电阻器
- JP1低电平
-工作台电源(SUP)、V_sup = 3V、位于 J1/Vin 和 J3/GND 之间

如果我将工作台电源的电流限制设置为例如 I_sup_max = 30mA、然后连接 EVM、TPS610981似乎会将 V_sup 永久短接至~0.73V。 如果我随后将电流限制增加至例如 I_SUP_max = 100mA、则短路保持(!!!) 在我进一步将电流限制增加至大约 I_SUP_max = 140mA 之前、永久短路消失、V_SUP 恢复到3V 正常状态。

当电源具有高输出电阻(首次)时、TPS610981似乎会进入短路模式、无法轻松恢复(至少对于输出电阻相对较高的电池而言不是如此)。

我的问题是:

1) 1)这里会发生什么情况?
2) 2)为什么从这个启动条件中恢复需要~140mA?
3) 3)如何防止这种情况发生? (假设我的电源最初具有相对较高的输出电阻、我无法更改此值)。

感谢您的支持、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan:
    感谢您的详细描述。 我想您的关键问题是:"TPS610981EVM 需要的最大输入电流是多少?"

    电源器件不同、可能会达到器件的限值。 您是否测试了电感器和输入的电流? 请与我分享这些波形以进行更好的分析。
    如果您没有电流波形、这无关紧要。 我将在获取 EVM 后进行基准测试、并在一周内回复评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、
    请尝试在器件启动之前移除100欧姆电阻。 当器件从低输入电压切换时、如果在器件完成启动前负载较大、则会看到这种行为是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢明奎、您好

    感谢您的回复和建议。

    我认为我的关键问题是:"TPS610981EVM 需要的最小输入电流是多少?"

    我已经记录了 TPS610981EVM 处于这种"短路模式"时的 Vin 和 Vmain 波形。

    这很奇怪。 如果我将电源的电流限制更改为低于60mA、则会显示以下波形:

    但是、如果我将电源的电流限制设置为60mA 以上、则会显示以下内容(I_SUP_max = 100mA):

    感谢帮助我澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏

    在我的最终产品中、输出 Vmain 需要~30mA 的电流。 因此、不能移除100欧姆电阻器。 我的最终产品还将具有需要在启动时充电的大输出电容。

    您是否说 TPS610981无法(相对而言)启动大型负载? (根据数据表、TPS610981的开关峰值电流至少为350mA。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、
    虽然最终负载为30mA 或更高、但实际负载的行为与电阻器不同。 在输出电压就绪之前、可以禁用许多系统负载。 大电容也与电阻器不同。

    此器件将其峰值电流限制在350mA。 其平均电流约为300mA。 输入功率取决于输入电压。
    输入电压仅为0.7V 时,最大输入功率为0.7*0.3=0.21W,这意味着63mA@3.3V 输出电流(如果不考虑效率)。
    如果输入电压增加到1.4V、则输出电流可以加倍。

    不确定您的应用中的输入电压范围。 但是、如果在施加大负载之前等待输入电压就绪、我们可以获得更多能量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jasper、感谢您的回复和解释。
    我认为、在输出就绪之前、我必须遵循您的建议来禁用系统负载。 这将解决我的问题。 再次感谢!