This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:焊盘直径和阻焊开口

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760402/lp5562-pad-diameter-and-solder-resist-opening

器件型号:LP5562

大家好、

我们想知道焊盘类型、焊盘直径(A)和阻焊开口尺寸(B)、如下图所示。 请提供这些信息吗?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    根据封装信息、我认为如下所示、但这些信息是否正确?

    ①焊盘类型:SMD
    ②焊盘直径 A:Φ0.225
    ③Ω 阻焊开口 B:Φ0.225 Ω

    ①焊盘类型:NSMD
    ②焊盘直径 A:Φ0.225
    ③ Ω阻焊开孔 B:最大 Φ0.3 Ω

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、六月、

    你是对的。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth-San,您好!

    感谢您的回答。 我在下面还有一些其他问题。

    1) 1) LP5562、SMD 或 NSMD 有哪些产品?

    2) 2)请在 SMD 中提供焊盘直径 A 和阻焊开口 B Φ0.225的最小值/最大值?

    3) 3)请提供典型值。 NSMD 中阻焊开口 B 的最大Φ0.3 Ω 值?

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、六月、

    请参阅以下应用报告:

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

     

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneth - San、

    感谢您的支持!

    根据您所附的应用手册、NSMD 的阻焊层开孔为0.325+/-0.02mm、但数据表中描述了最大0.3mm。 NSMD 中遮罩开口的正确值是什么?

    只需确保 LP5562同时用于两种类型的焊接掩模(SMD 或 NSMD)、因此客户可以选择适合其组装的类型。 SMD 或 NSMD 未按器件型号区分、对吧?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、六月、

    应用手册是一个总体规则、对于不同的器件、可能会有一些细微的差异。 因此、请使用0.3mm 作为最大值、对于0.265mm 间距的变化、您可以使用0.02mm。 因此、典型值为0.3-0.002mm。

    你是对的。 SMD 和 NSMD 均正常、客户可以选择合适的器件。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth