This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:有助于检查交流/直流解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760015/ucc28881-help-to-check-ac-dc-solution

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: LM5023PMP8650

尊敬的 TI:
   客户对交流/直流应用有要求、请帮助检查合适的解决方案:

   1、Vin=AC 90V-265V

   2、Vout=直流3.3V/30mA

   3、需要非常小的 PCBA 尺寸、它大约是 直径为25mm 的圆。

   如果 TI 解决方案无法满足小尺寸要求、TI 解决方案可以满足多大的 PCBA 尺寸要求。

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您关注 UCC28881。

    以下链接是使用 UCC28881的所有可用参考设计的列表。

    PMP8650是一款采用 LM5023的通用输入3.8W 准谐振反激式器件、具有65mm x 45mm 双输出

    遗憾的是、我无法找到适合您规格的专用 PCB。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sonal:
    谢谢!