This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:关于 TPS56637的常数

Guru**** 2509415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760484/tps56637-about-the-constant-of-tps566637

器件型号:TPS56637

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS566637。

我有疑问。

在数据表 P.15的8.2典型应用中有一个常数。

需要 R5的值有多精确?

Ω 更改为47 μ s 时、有哪些问题?

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、

    R5仅用于测量转换器的频率响应特性(波特图)。 它是可选的、如果您不需要测量它、我建议您将其删除。

    有关波特图测量的更多信息、请参阅:  

    http://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf

    谢谢。

    BRS、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bruce

    感谢您的教学。

    R5的电阻用于测量频率响应特性、不是吗?

    我知道它在没有 R5电阻的情况下正常运行。

    谢谢你。

    此致、

    Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yurie、

    是的、是的。 R5= 10 Ω~100 Ω 全部适用于环路测量。

    谢谢。

    BRS、
    Bruce