This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:RM 在静止状态下增加

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760437/bq27542-g1-rm-increasing-on-rest

器件型号:BQ27542-G1

尊敬的 TI 专家:

我的客户遇到有关 BQ27542的异常现象,当它处于静止状态,没有被使用充电或放电,电压稳定,电流保持0,这符合预期。  

然而、客户经理 正在不断增加。 您能否帮助提供一些可能导致此问题的建议? 非常感谢。 附件是日志和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../BQ27542.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您启用了平滑处理、它将根据张弛和真正剩余容量而上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    明白了、非常感谢您的支持。