This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61181:tps61181故障引脚监控

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760491/webench-tools-tps61181-tps61181-fault-pin-monitoring

器件型号:TPS61181

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们在设计中使用 TPS61181ARTER。

我们使用的 LCD 具有6个 LED 系列。它需要20mA、19.8V。

我们已将 LED 连接到 IFB1。 IFB2-IFB6引脚接地。

我们希望监测微控制器中的故障引脚状态。

我们的输入电压可以在12V 至19V 之间变化。 因为故障引脚电压也会因输入电压而变化。

您能不能建议我们如何监控微控制器中的故障状态。 我们的微控制器可承受3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivel、
    对于简单的方法、您可以使用电阻分压器来监控故障状态、但通常使用 FAULT 引脚来断开输出与输入的连接。 另一种方法是使用电平位移来调节故障引脚上的电压。
    此致
    肖恩