请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5036 您好!
我们正在 其中一种新设计中使用 LP5036。 但与 LP5036关联的数据表没有其机械信息或尺寸建议。 可以有人分享吗?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、ABIN、
LP5036采用 RJV0046A (VQFN-46)封装:
如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
谢谢。
此致、
Kenneth