请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 主题中讨论的其他器件:BQ27741-G1
你好!
在 bq27741-G1"保护器状态寄存器:0x6D"(请参阅用户指南第36页的参考文献( http://www.ti.com/lit/pdf/sluuaa3 )中、有一个名为"CVM"的位、表示电池电压监控器阈值。 该位表示:
1 =检测到电芯电压监控器阈值
0 =未检测到电芯电压监控器阈值
了解这意味着什么会让人感到非常愉快:我们没有找到任何文档来解释什么是 CVM。 可以有人解释一下这个位吗? 看起来很重要、可能甚至对电池性能至关重要、但... 我们不知道这意味着什么?
谢谢!
Andrew