This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1、具有用于 MassProduction 的 BQProduction

Guru**** 2602285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION, BQSTUDIO, BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760406/bq78350-r1-bq78350-r1-with-bqproduction-for-massproduction

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQPRODUCTIONBQSTUDIOEV2400

你(们)好   

我们的客户希望对   SREC 文件使用 bqProduction 希望 BQ78350R1 12cell 。

*此客户使用  BQ78350R1 4芯电池型号进行长时间操作。  

但客户表示 有时会将 SREC 文件写入 BQ78350R1。  

客户表示     屏幕上的 BQStudio 写入结果"正常"。

[问题]  

1)  BQ 生产(第4版特别版) , 是否可以用于大规模生产的 BQ78350-R1?  

   e2e.ti.com/.../578328

2)  关于 EV2300, 有时是 SREC 失败原因, 如何解决 EV2300固件版本??

   哪个是具有 BQ 生产的 EV2300最新固件版本 ??    

  * 请求 EV2300生产的 bq, 我们将来使用 EV2400的剂量?   

3)  客户表示,   特别是 “ 制造商” 数据,剂量不 随 bqProduction 而改变。   

   客户将 文本数据   "德州仪器"更改为 具有 SREC 文件的客户代码。  

   但有时   在   工厂大规模生产工厂的 bqPoduction 中没有改变(=失败)。  

我们想知道, 为什么制造商数据只与 bqProduction 一起出现???    

客户将  制造商数据更改为 序列号和客户代码。  

注意事项

三月贾斯珀 (日本)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要一些时间、直到星期四或星期五才能获得 bqProduction 的专用版本。

    对于其他器件、EV2300不再可用。 请使用 ev2400。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    BQ78350-R1需要使用 bqProduction 的特殊版本。 此版本适用于您的 EV2300。 我将向您发送一封私人邮件、其中包含下载此版本的说明。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢这次快速重播。

    我的地址   munekazu_sugimoto@marubun.co.jp

    注意事项

    三月贾斯珀 ( 本 村)