This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:CNR 和 CFF 选择

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30-49EVM-567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760488/tps7a49-cnr-and-cff-selection

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件: TPS7A30-49EVM-567

你(们)好

我们的客户希望使用 CNR=CFF=100nF。

根据数据表、未指定 CNR 和 CFF 的最大值。

我认为 TPS7A49支持 CNR = CFF=100nF、但有一个问题。

根据 SBVA042应用报告、需要考虑使用 CFF 关断期间对 VFB 的影响。

我不知道使用 CFF=100nF 会产生什么影响。

如何使用 CFF=100nF 来确保器件运行?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    从器件的角度来看、使用具有100nF CNR 和 CFF 的 TPS7A49应该是可以的;但是、我们始终建议客户对其应用进行原型设计、以确保他们实现所需的性能。 TPS7A30-49EVM-567可用于早期原型设计阶段、以评估 TPS7A49。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    谢谢!

    贝斯特雷加兹