This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:当 BQ51003用作电源时无源器件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760740/bq51003-passives-when-bq51003-used-as-power-supply

器件型号:BQ51003

您好!

我使用 BQ51003作为电源、并遵循图 32 ON PG。 数据表的27:

两个问题:

1、Ros1和 Ros2的值是什么? 在 PG 中。 kΩ 数据表中、"Ros1的默认值为20k Ω(RECT 至 FOD)。 Ros2 (OUT 至 FOD)保持断开"。 但根据电路、ROD1在 OUT 和 FOD 之间连接。 这是否意味着 Ros1保持打开、Ros2为20 kΩ?  

2.对于 Cout、在 PG 中提到了它。 30至10 μ F 和0.1 μ F。 不过、在 PG 上显示的电路中。  已使用 bq51003EVM-764数据表的3 (电路见下文)、0.1uF 和1uF (C6和 C7)。 请告诉我要使用的输出电容的正确值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    1、Ros1和 Ros2的值是什么? -- Bill J ----在 FOD 校准过程中选择 ROS 和 R-FOD 的值。 但您可以从 EVM (ROS1) R1 =开路、(ROS2) R17 = 20k、(R-ILIM) R4 = 110、(R-FOD) R2 = 196的值开始

    2.对于 Cout、在 PG 中提到了它。 30至10 μ F 和0.1 μ F。 不过、在 PG 上显示的电路中。 已使用 bq51003EVM-764数据表的3 (电路见下文)、0.1uF 和1uF (C6和 C7)。 请告诉我要使用的输出电容的正确值。 -- Bill J --尽可能使用10uF。