主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
大家好、
我的客户现在使用 bq34110作为 UPS 电池电量监测计。 他们对 bq34110的应用有一些问题。 您能帮助回答以下问题吗?
1.如果客户只 需要 在校准过程中测量放电曲线。 请帮助检查步骤是否正确。 将电池充电至充满电状态(在此过程中无需记录数据)-->将电池单独充电3小时(记录一些电池 数据)--> >将电池放电至 切断电压点,并在此过程中记录数据--- > 再次单独离开电路板并记录 一些数据。
℃ ℃放电过程中、电池温度快速上升、放电开始时的温度为25 ̊ C、 放电结束时的温度高达45 ̊ C。 温度差是否 会影响 GPC 工具计算?
3.根据 BMS 的设计,电池将以 小电流(约100mA)充电,因为瞬时放电电流可能达到100A。 电流范围非常大。 bq34110 不太可能检测到100mA 电流。 这是否会影响用于电量监测计计算的 SOC 、并 导致电池无法100%充电? 是否有任何解决方案可以解决此问题?