This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110配置问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759424/bq34110-bq34110-configuration-questions

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

大家好、

我的客户现在使用 bq34110作为 UPS 电池电量监测计。 他们对 bq34110的应用有一些问题。 您能帮助回答以下问题吗?

1.如果客户只 需要 在校准过程中测量放电曲线。 请帮助检查步骤是否正确。 将电池充电至充满电状态(在此过程中无需记录数据)-->将电池单独充电3小时(记录一些电池 数据)--> >将电池放电至 切断电压点,并在此过程中记录数据--- > 再次单独离开电路板并记录 一些数据。

℃ ℃放电过程中、电池温度快速上升、放电开始时的温度为25 ̊ C、  放电结束时的温度高达45 ̊ C。 温度差是否 会影响 GPC 工具计算?

3.根据 BMS 的设计,电池将以 小电流(约100mA)充电,因为瞬时放电电流可能达到100A。 电流范围非常大。  bq34110 不太可能检测到100mA 电流。 这是否会影响用于电量监测计计算的 SOC 、并 导致电池无法100%充电? 是否有任何解决方案可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、如果电池能够提供稳定的电流进行校准、您可以这样做。 但是、要使用此电量监测计、您需要使用 GPCCEDV 工具来表征电池的特性。
    2.是的、GPCCEDV 工具也会对温度变化进行补偿
    3、我们受限于将电流调节为32A、因此对于100A、您需要处于缩放模式。 请参阅 TRM 以了解这一点。 如果您使用缩放模式、那么此类小充电电流可能会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复。 我还有两个问题。

    2.是的、 GPCCEDV 工具也会对温度变化进行补偿

    在客户的应用中、 环境温度随电池表面温度的变化而变化(变化更快) 、放电温度为8C。  它们应测量哪个温度、环境温度或电池表面温度??


    3、我们受限于将电流调节为32A、因此对于100A、您需要处于缩放模式。 请参阅 TRM 以了解这一点。 如果您使用缩放模式、那么此类小充电电流可能会出现问题。

    是的、 当测试如此大 的电流范围时、客户似乎会遇到问题。 您是否有解决此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    2.请测量电池表面温度。

    请调整检测电阻器的大小以处理该范围、并按照此处的文档正确调整内部值以防止值溢出。 调节技巧是校准器件。 校准电流时、使用比例因子4。 例如、对器件施加4安的电流。 校准时、将测量电流设置为1A、而不是实际应用的4A。

    基本上、任何使用 A 或 W 的参数现在都需要进行缩放。 本文档介绍了电流调节的校准过程:

    www.ti.com/.../slua760.pdf

    下面是一个线程帖子的链接、其中包含 gg.csv 计算器、可帮助设置值。 然后、在导入到器件之前、在工作表中按比例缩放它们:

    e2e.ti.com/.../755535

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     

    感谢 您的回复。 我想更详细地谈谈第三个问题。

    www.ti.com/.../slua760.pdf

    文档适用于34Z100。 对于34110、它是否使用与 34Z100相同的缩放方法?

    2.客户是否 知道34110的电流采样准确度? ‰最大电流为100A,电流采样精度为2 μ A,则可以检测到大约0.2A 的电流。   

     

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    1) 1)该缩放方法是防止16位有符号/无符号数过载、例如、如果使用比例因子2、1111 1111 1111 1111 1111将变为0111 1111 1111 1111 1111 1111、将数字的绝对范围加倍(在用户对输出进行缩放之后)。 但是、在使用 GPCCEDV 工具之前、需要设置此过程并非特定于器件。 有关 bq34110特定电流调节校准的更多信息、请参阅 TRM 的第2.3.5和2.3.6节、网址为 :www.ti.com/.../sluubf7a.pdf

    2) 2)这取决于许多因素、包括电流感应电阻器的尺寸、ppm、布局、校准等。 此器件提供针对电流和电路板偏移校准的功能。 有关如何校准 bq34110的更多信息、请参阅 TRM 的第2.3.7节了解自动校准信息、并参阅 TRM 的第5章了解有关 CC 偏移、电路板偏移、原始校准数据、电流校准等的信息。

    此致、
    Bryan Kahler