This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:适用于16S BAT 应用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760445/bq76940-for-16s-bat-application

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930TIDA-01093

大家好、

我的客户计划将 BQ76940用于16S BAT 平衡应用、请使用 sch (e2e.ti.com/.../7245.BQ76940-16S.pdf)、  名为'P1.31'、'ADC_16ch'的网络由其外部 处理器控制、这不是 BQ76940的典型应用、如果有的话、您可以帮助查看该 sch 并分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE。 很快就会回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    我查看了原理图、并有一些意见、但他们用于启用16S (在15S 器件上)的方法并不是我们针对该器件测试过的方法。

    我注意到以下几点:
    - ALERT 引脚上的电阻值远小于500k 至1M 的建议典型值。
    -它们应使用10k NTC 热敏电阻。 我们还建议在热敏电阻引脚上使用电容器。
    -我无法在电路原理图中看到所有电容器的电容值、因此我不确定这些值是否正常。
    -对于 R141和 R145 (从 C0到 VSS 的电阻器)、我以前没有在这里使用过电阻器。
    -每侧的感应电阻器应具有100欧姆的串联电阻器。
    -通过将 TS1引脚拉至高电平、器件从运输模式唤醒。 他们需要确保考虑这一点。

    他们可以考虑在其16S 应用中采用的另一种方法:他们可以使用2个 BQ76930器件(TIDA-01093)查看我们的20S 参考设计。 这可能是一种更安全的方法、因为它已经过测试。

    此致、
    Matt