This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]标题–BQ24040和 BQ2404X 系列 Vin 至 Vout 与充电电流调节间的关系。

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ21040, BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760760/faq-title-bq24040-and-bq2404x-family-vin-to-vout-vs-charge-current-regulation

主题中讨论的其他器件:BQ24090BQ21040BQ24050

当电池电压低时、在3V 至3.6V 之间、充电电流正常、为800mA。 但是、随着电池电压的增加、充电电流开始从800mA 降至 460mA、电池电压远低于4.2V、从而开始恒定电压。

导致此问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也适用于 BQ21040、BQ24050和 BQ24090系列器件。

    BQ2404X 和类似器件是线性充电器、与低压降稳压器相当、为了实现正常运行、它们将需要一些压降输入到输出。

    数据表中 Vin–Vout 压降的规格典型值为325mV、最大值为500mV 但请注意、测试条件为 R-ISET = 540、这是1A 输出电流、I-out 降低至0.5A。 这将使输出电流从1A 降低到500mA。 在这种情况下、充电会继续并将顺利完成。
    这种行为在较大的充电电流下最为常见、当器件处于1A 电流时、并且接近恒定电压阶段时、输入到输出电压差最低。
    为了防止充电期间电流减小、器件上的电压应处于700mV 至1V 范围内。

    该器件还具有 IN-DPM 功能、可在输入电压下降时降低输出电流。 但当输入电压降至4.4V 时、IN-DPM 处于活动状态。