This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760666/lm5117-lm5117

器件型号:LM5117

您好!

我通过 将 VCCDIS 引脚设置为1.5V 并将外部5V 电源连接到 VCC 引脚来禁用 LM5117 IC 的内部 VCC 稳压器。 因为我希望栅极驱动器电压为 LM5117 = 5伏。 此设置是否起作用?我使用 LM5117 IC 来驱动 eGaN FET EPC2020 GaNFET 开关。 此开关需要 Vgs=5V。 我能否从外部将 LM5117的 VCC 引脚设置为5V 以驱动 GaNFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将您的问题转交给产品专家、我们会跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    我在 LM5117数据表中的 EC 表中注意到 VCC 上升阈值最大为5.15V。 我的理解是、如果 VCCDIS 被禁用、这仍然适用。

    此外、考虑到 GaN 器件对栅极过压的敏感性、我不建议直接使用 LM5117进行驱动。 启动电容器过充有很大的风险、尤其是当 SW 电压可能变为负值时。

    此致、

    Tim