This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:加电和初始检查与放大器;#39;器件 ACK 错误#39;使用 EV2400和 BQstudio

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773EVM-540, BQ24773, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760321/bq24773evm-540-power-up-and-initial-checks-device-ack-error-with-ev2400-and-bqstudio

器件型号:BQ24773EVM-540
主题中讨论的其他器件: BQ24773BQSTUDIOEV2400

我正在设置 BQ24773EVM-540、如 其数据表中所示。 充电器电源为19.5V、I2C 电源为3.3V、I2C 电线已正确连接到 EV2400的端口2。 此外、BQ24773 EVM 上的 TP11端口连接到1节电池的接地端。 但是、对于数据表中提到的检查、我获得的电压读数不正确。 以下是读数:

之间进行测量 预期值 实际值
TP11和 GND 小于0.3V 小于0.3V
TP7和 GND 2.6V -0.452V
D5 LED 文献编号 文献编号
TP15和 GND 5.5V -0.024V
BAT 和 GND 1V (+-1.1V) -0.27V
SYS 和 GND 4.4V -0.344V

我使用 DMM 检查了 EVM 端子上的电源电压、这些电压是我在数据表中指定的之前设置的。

此外、在运行 BQstudio 并尝试读取寄存器时、会显示"Device ACK ERROR"。 我昨天已经完成了这个过程、但它在 BQstudio 上为我提供了所有正确的电压和'Device ACK OK'状态。 现在可能有什么问题?

最后、我将使用此 EVM 并使用带有 NI USB-8451的 LabVIEW 和 I2C 接口读取其寄存器。 我尝试使用该接口而不是 EV2400、我在 LabVIEW 中收到类似的"设备确认失败"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测试点15是器件的 REGN LDO 输出。 如果这未产生有效电压(5.0V-6.0V)、则器件未通电。 在尝试通过 I2C 进行通信之前、我们需要确定 REGN LDO 为何处于非活动状态。

    测试点7是 ACDET。 REGN LDO 必须高于0.6V 才能工作。 ACDET 输入是来自 VIN 的电阻分压器。 除非 VIN 为负、否则我不会期望它为负(-0.45V)。 您能否仔细检查 J1处的电源是否正确连接? 在 VIN 施加20V 电压时、TP7应为~2.6V。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我检查了输入螺钉端子、磨损的电线似乎是问题所在。 我更换了它们、现在工作正常! 谢谢!