This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BATPRES 校验寄存器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760173/bq24780s-batpres-check-register

器件型号:BQ24780S

您好!

我正在尝试查找是否有任何寄存器可以从 SMBus 中读取 BATPRES。 当我设置充电器电压时,我希望它在设置充电器电压之前检查 BATPRES。

谢谢、

Naveesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveesh 您好!

    您可以使用寄存器0x3A (PROCHOT 状态)的位1 - BATPRES 触发、假设您为寄存器0x3D 中的 PROCHOT 信号启用 BATPRES。 但是、这可能不会为您提供所需的确切内容、因为它仅在电池被移除时被触发、不会根据电池状态进行初始化、因此如果您在没有连接电池的情况下启动、您将不会看到此标志跳闸、 您只会看到在拆下连接的电池时它跳闸。

    请记住、在设置充电电压之前、您无需确保电池存在。 您可以在取出电池后设置充电电压、当插入电池时、此值仍将处于活动状态。

    此外、如果您的电池组具有可通过 I2C 访问的监测计或保护 IC、则您可以尝试通过该器件的 I2C 通道进行读取、以确定是否存在电池。

    此致、
    Steve