This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5020的应用

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760560/lm5020-application-of-lm5020

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: PMP9256

大家好、

我的客户有新的项目设计要求。 您能帮您评估 LM5020是否能够借助 SR 控制器实现92%的效率吗? 有关基本规格、请参阅以下数据。 非常感谢。

拓扑:反激式

工作频率:250kHz

效率:92%(满载)

输入:18~75V

输出:12V/72W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    该设计的隔离要求是什么?

    在次级侧使用同步整流 MOSFET 应该可以实现92%的效率、但这取决于组件选择。 PMP9256靠近上述应用。 测试报告显示、满载效率约为90%。

    请浏览 TI 设计参考库、查看是否有适合客户应用的设计。
    www.ti.com/.../index.html

    谢谢、

    Garrett