This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P, PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760566/ldo

主题中讨论的其他器件:TLV758P、 PCA9557
需要具有以下规格的低压降(LDO)稳压器:
(1)输入电压为 3.3V 或5.0V
(2)输出电压可在 0V 至3V 范围内调节
(3)输出电流必须小于 500mA。 和
(4)其接口必须为  I2C/SPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    目前、我们没有适合您的应用的单芯片解决方案 LDO。 TLV758P 可与 PCA9557等 I2C 扩展器和其他外部电阻器配合使用、以实现0.55V 至3V 的可调输出、与以下应用报告类似;但是、我们没有可调节低至0V 的正 LDO

    www.ti.com/.../sbva035a.pdf

    非常尊重、
    Ryan