This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC27282:栅极驱动器 IC 可防止由杂散布局电感引起的负电压尖峰造成的损坏、并在100V 半桥应用中通过内置互锁来防止跨导

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760693/faq-ucc27282-gate-driver-ic-prevents-damage-from-negative-voltage-spikes-due-to-stray-layout-inductance-and-protects-against-cross-conduction-with-built-in-interlock-in-100v-half-bridge-applications

器件型号:UCC27282

高级电源设计人员在设计稳健、高密度和高效率的电源时通常会面临挑战。 为了实现这些目标、他们通常要求栅极驱动器 IC 尽可能小、但同时具有出色的开关特性、例如快速上升/下降时间、小传播延迟和出色的延迟匹配。 这些设计中的大多数设计都需要在极高的开关频率下运行、为了降低开关损耗、设计人员需要一个能够在低电源电压下令人满意地运行的栅极驱动器。 这些电源需要在嘈杂(电气)环境中运行、因此需要负电压处理和重叠保护等特性。 大多数情况下、低待机电流是必备要求、因此需要在此类工作模式下禁用驱动器 IC。 电源设计人员还要求提供一个驱动器、如果存在系统级故障、该驱动器可被禁用。

德州仪器最近发布了100V 半桥驱动器、以适应和满足电源设计工程师的所有这些要求。

UCC27282的主要特性包括:

  • 驱动两个采用高侧低侧配置的 N 沟道 MOSFET

  • 5V 典型欠压锁定

  • 互锁/重叠保护

  • 启用/禁用功能

  • 16ns 典型传播延迟

  • 1800pF 负载时的上升时间为12ns、下降时间典型值为10ns

  • 1ns 典型延迟匹配

  • 输入端的绝对最大负电压处理(–5V)

  • HS 引脚上的绝对最大负电压处理能力(-14V)

  • 3.5A 灌电流、2.5A 拉电流输出

  • 绝对最大启动电压为120V

  • µA 时具有低静态电流(7 μ A)

  • 集成自举二极管

  • SON-10 DFN 3x3mm 封装

  • 额定结温范围为–40°C 至140°C

 

UCC27282的主要优势包括:

  • 紧凑型封装可用于高功率密度和低损耗应用

  • 5V UVLO 可实现低偏置电压运行、从而优化高效应用中不同工作模式下的设计

  • 较小的传播延迟和延迟匹配允许在高频率和高效率应用中使用

  • 互锁可防止半桥配置中的击穿电流、负电压处理允许在恶劣环境中使用并提高系统稳健性

  • 启用/禁用功能可在故障条件下实现低静态电流模式和更大的系统灵活性

 

上述特性和优势使得 UCC27282成为下列应用的理想选择:

  • 电信和商用电源

  • 电机驱动器和电动工具

  • 辅助逆变器

  • 半桥和全桥转换器

  • 有源钳位正向转换器

  • 高电压同步降压转换器

  • D 类音频放大器

 

您对如何在设计中实现 UCC27282有任何疑问吗? 如果您有任何问题、意见或疑虑、请将问题发布到 E2E、以便团队帮助解决您的需求。

 

如需了解更多信息或想要订购样片、请访问相应链接:

数据表可从以下位置获取: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf

样片可在 以下位置订购:http://www.ti.com/product/UCC27282/samplebuy