This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:太阳能充电器和电源路径管理

Guru**** 2602545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760317/bq24253-solar-charger-and-power-path-management

器件型号:BQ24253

你(们)好

我计划将 bq24253用作具有电源路径管理功能的独立太阳能充电器。

设置:锂聚合物电池- 6V 太阳能电池板-降压转换器(至3.3V)-(螺线管每30秒激活一次)

1) 1)在文档"将 bq2425x 的 DPM 功能用于太阳能电池板应用"中、我了解当产生的太阳能电流不足(LDO)时、BAT 和 SYS 输出之间的晶体管被用来为电池负载供电。 晶体管规格是什么?

2) 2)我之前使用过 Microchip 的 MPC73871 IC、该 IC 基于 Adafruit 的太阳能充电器设计。 它们使用大电容器(4700uF)来稳定充电器、因为通道的电流会很快下降。 是否仍然需要在 bq24253设置下添加此电容器?(cdn-learn.adafruit.com/.../projects_solarv2.png

提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于1、BAT 和 SYS 之间 FET 的 Rdson 是第10页底部电气规格表中的最后一个条目。

    关于2、不需要如此大的电容器;但需要数据表和/或应用手册中建议的最小电容器。 充电器使用其 VINDPM 环路调节其输入电压、以防止面板折叠。 使用 BQ24253时、我建议短接 D+=D-、EN1=HIGH、EN2=lo 并将 ILIM 电阻器的尺寸略高于电池板预期的最大电流、以便 VINDPM 环路始终是受控的反馈环路。