This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:计算散热器的结温

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760498/lm1117-calculate-of-junction-temperature-for-the-heatsink

器件型号:LM1117

我计算 了结 温、如下所示。

T (结温)= T (环境温度)+ R (结至环境热)*(Vin - Vout)* I (负载)

如果 T (环境)为-32c、

封装为 SOT-223、R (结至环境热)可为61.6 (手动第4页)。

I 输入12V、输出为5V、负载电流为1.6mA。

TJ 在这种情况下、可以计算为 -32 + 61.6 *(12 - 5)*(1.6/1000)=-31.31

这是正确的计算方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wanjin、您好!

    是的、这是使用 Rtheta_ja 指标来计算结温的正确方法。 请记住、热指标是在 JEDEC Hi-K 电路板上建模的、因此您可能会在特定应用中发现不同的性能。 DCY 封装中 LM1117的主散热器是 Vout 平面。 因此、为了最大限度地提高热性能、应最大限度地提高线性稳压器的局部 Vout 铜。

    非常尊重、
    Ryan