This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:UC3844的计算工具

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760603/uc3844-calculation-tool-of-uc3844

器件型号:UC3844
主题中讨论的其他器件:UC2844

您好!  

我的客户想知道是否有此器件的计算? 因为无法在互联网上找到它。  

还有一个问题、UC3844是否可以与 UC2844仿真模型一起使用?

UC2844和 UC3844之间的主要区别是什么?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、User021864。、
    UC2844的温度范围为-40 C 至+85 C
    UC3844的温度范围为0 C 至+70 C
    这是两个器件之间的唯一区别。
    用于 UC2844的 PSPICE 模型可与 UC3844一起使用。
    希望这可以清除任何混淆。
    Reggards
    John