This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于电动踏板车的1.5kW 交流/直流电源解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760412/1-5kw-ac-dc-power-solution-for-e-scooter

主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

  我们的客户 需要 一个1.5KW 交流/直流电源解决方案、将电动踏板车 BMS 产品用作充电器堆。

  要求如下:

  交流电源 输入:90V~260V;  

  电源直流输出:20V~84V;支持程序控制。  

  我找到了一些适用于电动汽车的充电器堆。 但没有调节输出解决方案。 请就此提供一些建议吗? 谢谢。