This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:最大集电极电流

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760660/tl494-max-collector-current

器件型号:TL494

大家好、团队、

关于 TL494ID PWM 控制器电压模式 SOIC16、如果我进入最大集电极电流、我会找到峰值最大电流还是平均最大电流?

是否可以在绝对最大值(集电极电流)下长时间使用该器件?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian

    不建议按照数据表中的说明长时间在 AbsMax 收集器电流下运行 TL494。

    建议的最大集电极电流200mA 最大值为直流值。

    此致

    Colin