This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378的 APD 功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759593/tps2378-the-apd-function-of-tps2378

器件型号:TPS2378

您好!

适配器应用程序的电源电表

如果 TPS2378仅从外部12V 适配器获取电源、那么 TPS2378在 VDD 处获得12V 电压、在 APD 处获得大约1.5V 电压、那么 TPS2378是否会关闭内部热插拔 MOS?

2.如果是、那么最小 VDD 和 APD 电压会使内部热插拔 MOSFET 关闭吗?

(外部适配器的最小电压是多少)

APD 函数的确切条件是什么? 仅 APD 电压高于1.5V? 还是需要 VDD 用于内部逻辑?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    1.是的。 只要达到1.5V 的 APD 上升阈值、内部热插拔 FET 就会关闭。

    2和3。 让我回到您的问题上。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    在任何高于 UVLO 上升沿的 Vdd-VSS 工作电压下(当热插拔 FET 导通时)、APD 都会关闭热插拔 FET、而不管 Vdd-RTN 上的电压如何。

    当 Vdd-VSS 低于其下降 UVLO 时、热插拔 FET 将不导通、因此 APD 不适用于此处。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据数据表、UVLO 上升为38.1V、因此只有12V 适配器插件不会关闭热插拔 FET?

    以下是一种情况:

    a) 使用不带 PSE 电源的12V 适配 器:TPS2378无法获得足够的 VDD (38.1)、因此 TPS2378无法正常工作、因此热插拔 FET 等于关闭、PWM 部分由于适配器电源而工作正常。

    B)然后、PSE 源插件: TPS2378的 VDD 会由于 APD 电压而通电并关闭热插拔、因此它仍然是适配器首选项、PWM 部分工作正常。

    我是对的吗?

    谢谢、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    UVLO 上升仅指 VDD-VSS (PoE 输入)。 而不是 Vdd-RTN、您可以在其中连接初级侧12V 适配器。

    a)正确

    b)正确

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师