This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780是否可被视为有源钳位正向拓扑?

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760327/ucc28780-can-the-ucc28780-be-uesed-as-active-clamp-forward

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

您好!

应用:70W PD 转换器与 TPS2373-4配对、可提供30V 输出。
默认 使用的器件是 采用有源钳位正向配置的 UCC2897A。

UCC28780在正向转换器与反激式转换器中的使用限制是什么?
如果可以使用、是否应该期望更高的效率数字(以差值控制为驱动)?

谢谢你

Cosmin P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCC28780是专用反激式控制器 IC、遗憾的是、我没有看到任何将其用于正向拓扑的设计。
    我是否可以建议以下链接列出更适合其应用的有源钳位正向控制器。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    区域