This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970 - 0V 充电功能

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760138/bq2970-bq2970---0-v-charging-function

器件型号:BQ2970

你好!

在名为 BQ29700的 PCM 文档中、有有关0V 电池充电功能的信息(9.46和9.4.7点)。

如何控制此功能、我必须做什么才能不允许0V 电池充电功能?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE。 很快就会回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    虽然禁用0V 充电的功能在器件设计中、但目前不可订购。 所有存在的器件都启用了0V 充电。
    如果您有需要禁用0V 充电的大容量应用、请联系您的 TI 代表以讨论供货情况。