This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:更改 R2值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760429/tps61194-q1-change-r2-value

器件型号:TPS61194-Q1

您好!

我使用的是 TPS61194-Q1。 根据 数据表、R2的建议值为130k。 当我稍微减小 R2时、电流将增大。

我的问题是:更改 R2值是否有任何其他影响?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、可以为 R2使用较小的值。 我们建议使用130k、因为客户可以更轻松地选择 CFB 的电容器值。