This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:最大 VBACKUP 电源电压

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760562/tps65910-vbackup-max-voltage-to-supply

器件型号:TPS65910

您好!

这是最大值 电压 I 可以为 TPS65910的 VBACKUP 引脚供电。 我不使用内部充电器。

我可以将负载为5V 的5V 电池或 Goldcap 连接 到 VBACKUP 引脚(27)吗?

如果主电压(VCC7)关闭、VBACKUP 电压为 RTC LDO 供电!

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    数据表具有以下 VBACKUP 行。

    对于电压电平、我也建议遵循此标准。