This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:使用 GRPPWM 进行控制

Guru**** 2601865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760411/tlc59108-control-with-grppwm

器件型号:TLC59108

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望使用 TLC 59108并通过 GRPPWM 同时控制 LED 0至7。

如何使用 GRPPWM 进行控制?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kishi、

    有关详细信息、请参阅数据表9.6.1.4组占空比控制寄存器(GRPPWM)。

    总之、您需要使用表10来选择 LEDOUT、并使用 GRPPWM 和 GRPFRQ 来实现它。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。
    客户将 LDR0~7设置为"11"并使用 GRPPWM 更改了占空比、但 LED 未亮起。
    除上述设置外、是否还有其他要设置的点?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、T Kishi、

    它们是否将 RESET 设置为高电平?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kenn

    是的。
    当通过 PWM0~7单独控制时、可将其打开、但 LED 不能通过 GRPPWM 进行控制。
    您还需要控制什么吗?
    此外、是否可以告诉我从上电开始使用 GRPPWM 控制所有 LED 的过程?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、T Kishi、

    请参阅以下过程:
    00h:客户可以使用其价值;
    01h:发送00h;
    02h-09h:发送 FFh;如果使用 GRPPWM、请确保 PWM 为 FFh。
    0Bh:客户可以使用其价值;
    0Ch-0Dh:FFH

    然后、客户可以使用0Ah (GRPPWM)更改组调光。

    重点是将 PWM0-PWM7的 PWM 保持为 FFh。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth