This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的线性 LED 驱动器

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759943/recommended-linear-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61196

要推荐线性 LED 驱动器、需要:
1.电路中不需要电解电容;
2.有必要在8ms 时打开上升沿,在2ms 时打开下降沿;
3. 30W~60W、800mA 电流、驱动灯磁珠可随意调节;

4. 应用于街道灯或工厂辅助照明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffrey、

    您的 LED 的正向电压是多少?

    您希望如何将其配置为30W 至60W?

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将磁珠12串15并联或可调、电流为0.8A 或< 1A、总功率为30W 至60W、其中条件1和2最为重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、

    由于电流或功率过大、因此线性驱动器不适用。

    如何使用 TPS61196等多个 DCDC LED 驱动器?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth