This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:拼图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760252/tps2490-puzzle-me

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: LM5069

使用   WEBENCHRegistered TPS2490,“输出电流限制”的最大值可以填充为10 (安培)。 这意味着电路板的正常工作电流为10安培、或者在热插拔周期内电流为10A、在热插拔周期过后、电流会增加到15安培或更大?

我的情况是、我希望使用热插拔功能、并且电路板的工作电流最终可以达到大约15安培。

,、我可以使用芯片 tps2490吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sun:

    电流限制值应设置为高于最大负载电流。 您能否分享您的应用用例和终端设备、以便我可以推荐合适的器件。
    工作电压是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。 感谢你的答复。

    我的电路板的工作电压为+48V、所需电流约为15安培。

    由于电容约为3000uF、因此电路板需要 热插拔功能。

    我选择了 TPS2490 、但使用 Webench、这似乎不是 我在上面提到的那样。

    因此、我必须写信给社区以寻求帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sun:

    感谢您提供相关信息。 我建议使用 LM5069器件、因为它可提供比 TPS2490更好的短路性能。
    此外、我建议使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供 的 PSpice/Tina 模型进行评估。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵信息。 我要尝试一下。