This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:VIL 与 I2C 规格有何差异?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760477/lp5018-vil-difference-from-i2c-spec

器件型号:LP5018

大家好、

客户询问 VIL 与 I2C 技术规格的区别。

在 I2C 总线规范中、VIL 最大值被指定为0.3VCC (最大值)。

为什么该 LP5018的 VIL max = 0.4V、超出了 I2C 总线规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    这用于涵盖1.8V I2C 电源轨。

    请使用0.4V 作为最大值

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth