This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1

Guru**** 2604045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760155/lmr14030-q1

您好、先生、

根据我们的客户要求、我们需要在电池电源电路上添加 CLCLC 滤波器。 因此、如果您有任何与 CLCLC 滤波器设计相关的材料、请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作电压为8V 至36V、电流高达7A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说在输入侧添加 CLCLC 电路、对吧?

    通常,我们在输入端添加 CLC 电路,为什么要添加 CLCLC?

    将在星期一为您提供更多反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 AN-2162《轻松解决 直流/直流转换器的传导 EMI 问题》、了解输入 EMI 滤波器设计。