This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:用作稳压器的降压模式(降压)转换器

Guru**** 2600765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760205/tps560430-buck-mode-step-down-converter-used-as-a-voltage-regulator

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件: TPS62125

在数据表的第22页、在标题为"电源建议"的第10段中、出现以下句子: TPS560430设计为在4.0V 至36V 的输入电源电压范围内工作。该输入电源应经过良好调节、能够承受最大输入电流并保持稳定的电压。" 我正在考虑使用3节串联的3V 锂 CR123A 电池来运行 TPS560430XDBVR、TPS560430XDBVR 的输出设置为3.3V。 我预计轻输出负载将在10mA 至50mA 范围内下降。 数据表中关于需要良好调节的输入的陈述让我感到很困扰、我认为这并不是真正有意义的。 TPS560430XDBVR   本身是否不被视为稳压器? 作为替代方案、我将查看 TPS62125。 我尚未简单选择使用 TPS62125的唯一原因是我更喜欢 SOT-23-6而不是 WSON-8封装。 感谢 TI 工程师提供的专家建议。 感谢您制作出色的组件。

 

TPS560430XDBVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madsen、
    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:
    您可以在您的案例中使用 TPS560430XDBVR。 "良好调节"仅意味着输入电压不应大于36V。请勿混淆。