This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:启动期间输出压降

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251-3, TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759809/tps65251-output-drop-during-start-up

器件型号:TPS65251

大家好、团队成员

我的通信客户在他们的小型蜂窝产品中使用 TPS65251-3。  他们发现、如果 outpu 电压设置为> 3.5V、则在启动期间输出电压将下降。

这是客户原理图。 TPS65251的 CH3为5V 输出、并且在启动期间会出现压降。 增大 SS3电容器 C1113或增大 COMP3电容器 C1146或减小 COMP3电阻器 R1021没有帮助。

是否有任何解决问题的建议?

下面是波形:

(1)

通道1:输入电压

CH3:输出电压、当输出上升至大约4V 时、会出现压降。

(2)

通道1:LX3

CH3: 输出电压、当输出上升至大约4V 时、会出现压降。

(3)

通道1:LX3

CH3: 输出电压、当输出上升至大约4V 时、会出现压降。

(4)

通道1:LX3

CH3: 输出电压、当输出上升至大约4V 时、会出现压降。

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在研究这个... 可能需要一些时间来进行一些分析和测试。 我在得到一些东西后会立即更新给您...

    我是否可以知道 Vout 下降将会每次发生、还是偶尔发生?

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    它每次都会发生。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请检查以下项目:

    输出电容器的封装尺寸是多少? 您是否曾尝试放大输出电容器以查看启动是否正常?

    2. CH3的补偿网络看起来稳态良好。

    3.请帮助捕获启动期间第一个 Vout 压降的波形,包括 SW、Vout、COMP.  

    4.请尝试将 L 更改为4.7uH 或6.8uH 是否有帮助。

    我怀疑是出于某种原因、当 Vout 达到该点时、SW 变得不稳定。 这就是为什么需要检查 Comp 波形的原因。

    非常感谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    此外、您可以在此处发布布局还是将其发送给我(sam.zhang@ti.com)? 谢谢!

    此致、
    Hao