This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 Thearmal 设置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760180/bq25606-bq25606-thearmal-setting

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24296M

尊敬的先生:

我的客户会将 BQ25606用于新项目。

Dose BQ25606 (剂量 BQ25606)可将 Ta=10'C~45'C (完全充电电池 )设置为低于   10'C/超过45'C (在持续停止充电下)。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven:

    客户希望在10C - 45C 时正常充电、并在<10C 或>45C 时停止充电、正确吗? BQ25606基于 JEITA、不能支持如前所述的热/冷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    是的! Thnaks、供您发表评论。

    请您提供有关3A 电荷库雷特和正常电荷(10C 至45C)以及<10C 或>45C 非 JETA 规格的停止电荷的建议。

    BQ24296M 如何正常?

    谢谢!

    Steven