This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:生产期间的校准

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760225/bq27426-calibration-during-production

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我之所以撰写这篇文章、是因为我想确认如何执行此操作、以便我们能够对 PCB 进行适当的更改... 正如我所读出的、建议在终端器件中校准至少10个监测计并对数字求平均值、以便在 RAM 存储器中加载正确的值。

我找不到我所指的相同指南、并且我没有 EVM (我只使用技术参考 SLUUBB0进行了检查)。 指南是 SLUU426B、在查看校准部分时、可以看到:

- CC 偏移

-无需对硬件进行任何更改

-电路板偏移

-移除负载并将 PACK-短接至 GND (已在我的 PCB 中执行)

-电压校准

-硬件没有变化,只需测量电压即可。

 -温度校准

-硬件没有变化,只需测量温度即可。

-电流校准

-在 PACK+和 PACK-(GND)之间连接一个负载。 我需要使用500mA。

请确认以上内容是否足以满足 BQ27426的要求? 我还需要将 I2C 线路和 GND 连接到 EV2300和 bqStudio。

为了进行电流校准、我能否隔离转至 Rsense (在我的系统中)并连接电源的导线?  

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、已确认。只要噪声在限制范围内、您就可以使用此类设置进行校准。